This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq29330:PACK 引脚的输入电阻器的确切值是多少?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746350/bq29330-what-is-the-exact-value-of-input-resistor-to-the-pin-of-pack

主题中讨论的其他器件:bq29330BQ20Z70BQ20Z90

您好!

我可以看到、 在 BQ20Z70、 SLUS686B 的参考原理图中、bq29330的 Pack 的输入电阻值为10Kohm、R20。

但是、我可以在其他文档中看到电阻器的不同值、即 SLUA396中的1k Ω、R27和1k Ω、 R33、位于 SLUA393中。

我们猜到最新的文档可能具有正确的值1k 欧姆。

使用10kohm 或1kohm 之间有何差异?

谢谢、

余喜来登  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将讨论 bq20z70与 bq20z90。 您应该为您的零件使用原理图中的默认值。 这将是10k。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 SLUA393 bq20z70/90电量监测计电路设计适用于 bq20z70和 bq20z90、不适用于吗?
    在4.2 Pack、VCC、PMS 输入和 FET 控制部分中、写入"Pack 输入使用1kW 电阻器"。
    和图14。 R33是1k 欧姆。
    您的意思是、这仅适用于 bq20z90、而不适用于 bq20z70吗?

    此致、
    余喜来登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、是的。 但使用 bq20z70 DS 原理图更合适。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道使用1k 欧姆或10k 欧姆的区别是什么。

    此致、
    余喜来登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它将影响引脚上的电流消耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我将按照您的建议为 bq20z70保留10千欧的电阻器。

    此致、

    余喜来登