This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:非易失性存储器、用于在下电上电复位后存储 REG 设置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732177/bq25601-non-volatile-memory-to-store-reg-settings-after-power-cycle-reset

器件型号:BQ25601
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的团队:

我正在使用 EV2300和 bqStudio 开发 Bq25601EVM。 我能够读取和写入 bq25601的寄存器。 我能否将我所需的值永久存储/编程到这些寄存器中?

或者、当我每次使用使用 I2C 接口的主机微控制器为该器件上电时、我是否必须写入我想要的值?

PS: 我没有连接任何电池,也没有从外部5V3A 适配器运行系统。

谢谢、此致、

Amit Deswal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ25601在软管模式下运行、为了使 BQ25601保持在主机模式、看门狗计时器不能过期。 如果看门狗计时器到期、所有寄存器都将恢复默认值。 回收电源后、所有内容都将恢复为数据表中所示的 POR 设置的默认设置。