This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:在小信号模式下、有一个关于恒定导通时间功能的问题。

Guru**** 2811925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747762/tps53319-there-is-a-question-about-the-function-of-constant-on-time-in-the-small-signal-mode

器件型号:TPS53319

您好!

很明显、我已经阅读了您的应用报告 SLUA730、分析了 COT 控制型降压转换器的小信号模式。 本报告中写入的恒定导通时间函数与 SLVA546中的函数略有不同。  老实说、我不知道哪一个是正确的、为什么他们被认为是这样的。 此外、SLUA730中的 eq.1是一 个近似公式、这是什么近似公式?  

此致、

Tintin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SLUA730适用于 DCAP。 SLVA546用于 DCAP2 (主要在 IC 中实现 RCC 网络)。 由于您对 TPS53319感兴趣、因此最好遵循 SLUA730。

    为了降低复杂性、采样函数或零阶保持已经被二阶传递函数近似为。  

    套件