This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:负输出

Guru**** 2500045 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732208/lmzm33606-negative-output

器件型号:LMZM33606

能否使用2个 LMZM33606打造具有正负输出的直流/直流转换器:+15V 和-15V、每个4.0A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalith、

    是的、您应该能够将其中一个 LMZM33606转换为负反相应用。 但是、在-15V 输出配置下、您可以拉取的电流大小可能会受到限制。 如需参考、请查看此 应用手册

    此致、

    Jimmy