This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC21520:隔离式接地

Guru**** 2561930 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747819/tina-spice-ucc21520-isolated-grounds

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在使用 UCC21520瞬态模型、我需要确认 TI 的 TINA 软件是否支持隔离式接地。  电路需要至少3个未连接在一起的接地。

我使用3个未连接的接地端构建了原理图、每个接地端都标有唯一的跳线名称、但这是否意味着仿真中未连接接地端?  我尝试编辑接地标签、但当我这么做并重新打开原理图(保存后)时、接地标签再次为空白。

很抱歉、第一个帖子、如果这毫无意义、我很抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    我已联系相应的小组、他们应尽快回复您。

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    从电气仿真的角度来看、它们都是节点0、因此建议将相同的 GND 符号连接到每个 GND 节点。 当然、在实际应用中、这些是不同的接地、但从 SPICE 角度来看无关紧要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nikhil、

    那么、即使所有接地端都连接在一起、该 TINA 仿真仍应正常运行?  我知道在实际实施中、某些理由需要相互隔离。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果您接地短路、TINA-TI 应该可以正常工作。 TINA-TI (以及用于此物质的任何 SPICE 仿真器)不区分隔离。 它只关心电气连接。

    我建议不要对 GND 引脚进行命名、因为这些引脚是全局的、而对它们进行命名可能会使一些仿真器产生混淆(我知道、有时、当您重命名 GND 网络时、PSpice 会出现问题)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您及时回复 Nikhil!

    那么、看看我最初发布的第二幅图片、您不建议像我使用跳线那样命名该接地点? (我将其命名为 DGND)。

    我无法通过双击接地点并更改标签来命名接地点;当我重新打开原理图时、这不会节省:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不必为其命名。 当您实例化 GND 引脚时、只需将其保留为默认值。 无论您在原理图上使用 GND (任何类型)、都只需使用此默认 GND 符号(无需进行任何更改)