This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2577:升压稳压器设计问题

Guru**** 2545100 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2577, TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730989/lm2577-step-up-voltage-regulator-design-issue

器件型号:LM2577
主题中讨论的其他器件: TPS61175

大家好、Eveyone、

我需要将直流电压从12V 升高13.7V 和1.5A。 我已经在 LM2577的数据表中尝试过计算、结果为:RC = 1k 欧姆、Cout = 470uF、CC = 220nF、L=100uH。

第一个问题是它变得非常热、以至于在30秒内您无法触摸它。 第二、输出端的电压不是恒定的。 第三、它无法在输出端提供额定电流。 你建议什么? 使用不同的组件或 R、C 和 L 值的任何变化?

我们将感谢您的任何帮助。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf、

    工程师今天在度假、您的问题将在他回到办公室后得到解答。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf、

    热量问题可能与很多因素有关、例如布局不良、电感器饱和电流不够高。 您可以改为选择 TPS61175、它具有更高的开关频率、更小的 Rdson 和易于使用的工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 但我似乎会尝试使用 BQ 24133。 它更适合我的设计。

    再次感谢。