This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:TPS54332DDAR

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745960/tps54332-tps54332ddar

器件型号:TPS54332

大家好、我在我的设计中使用 TPS54332。在选择它时、我已经阅读了数据表第7.3.9段"过流保护和频移"、我确信 TPS54332具有短路保护。 但现在我已经组装了原型、 当我短路时、sheme 具有6A 输出连续电流、L1、D1发热。 请看一下我的题、并清楚地回答我:"过流保护和频移"应该如何工作。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享波形(VOUT、SW、IL、Iout)? 以及您是如何进行短路测试的。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉稍后回复。  我找到了原因。 任何地方都没有错误。  TPS54332会正确限制电流、 我仔细阅读了数据表、了解 它在短路情况下是正确的。

    我的问题可以解决