This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:lm3410

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732248/lm3410-lm3410

器件型号:LM3410

   在上面的原理图中,如果我将"VCC_backlight_阳 极"连接到 LCD 的阳极,并且 LCD 的阴极连接到"GND"("VCC_backlight_cathode"仍然为"无连接")。 会发生什么情况? LCD 是否工作? 在该配置中、我能否使用 PWM 控制亮度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您将绕过电流感应、即反馈。 这将不会调节电流。 为什么要这样连接它? 它将无法正常工作、应连接到 VCC_backlight_阴极、以便电流可以通过 R26。

    BR、