This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:适用于汽车24VDC 系统的 TPS92515-Q1设计

Guru**** 2499885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732086/tps92515-q1-tps92515-q1-design-for-automotive-24vdc-system

器件型号:TPS92515-Q1

您好的支持团队、

我有一个项目将 TPS92515-Q1设计 用于 汽车 24VDC 系统。

考虑负载突降、如何  选择输入 电容 和 TVS 规格?    如果您有设计经验、请告诉我、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    首先、您需要知道什么是负载突降规格。 这包括电压和可能的电流、以确定它是否可以钳位、或者它是否必须承受高电流时的负载突降电压。 电容器的大小应能够处理负载突降电压或钳位输入电压。

    BR、