This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:可配置电流限制

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731883/lm3409-q1-configurable-current-limit

器件型号:LM3409-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3409

您好!
客户正在搜索输入电压=36V、输出电压=30V、输出电流=1A、然后输出电流为3A 的电池充电器直流/直流。 这可以通过 LM3409实现吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger、您好!

    LM3409是一款电流调节器、因此它可以调节1A 和3A、并可通过 Iadj 进行调节。 由于它是电流调节器、因此它不会调节电压、因此如果它还需要钳制在30V、则需要添加电路来实现这一点。

    BR、

    Irwin