This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:TPS2373

Guru**** 2545160 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731857/tps2373-4evm-758-tps2373

器件型号:TPS2373-4EVM-758
主题中讨论的其他器件:UCC2897ATPS2373

我想知道该设计支持的 Vout 范围以及如何计算该范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳德、您好!

    下面是 UCC2897A 的应用手册、其中详细介绍了设计有源钳位正向所需的所有计算。

    Vout 的任何显著变化(至少)都需要更改变压器、反馈组件值和 FET、以适应更高的电压(12V/5.8A)或更高的电流(3.3V/21A)。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是链接: www.ti.com/.../slua535.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道用于选择输出电压的公式、以及该设计支持的 Vout 的有效范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronald、

    可以通过更改 R64的值来调节 Vout、但是、需要检查稳定性、如果发现反馈环路不稳定、则需要对反馈环路进行额外的更改。 您可以在上述应用手册的第5节中看到这些方程。

    您想到了什么输出电压?

    谢谢、
    Tom A.
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    UCC2897A 的第5节是器件选项表?
    好的。 我知道 R64会发生变化。 您是指 TPS2373-4EVM 文档吗?
    您在应用手册中的哪一个部分提到?
    答案是3部分5、不适用于此问题。 我们有一个6V 应用
    这是必需的。 我还在考虑一种解决方案、即使需要您提到的修改、也可以处理其他电压。
    Vout 支持多大的电压范围以及多大的电压范围?

    Ron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    我打算参阅 www.ti.com/.../slua535.pdf 的第5节(了解和设计有源钳位电流)
    使用 UCC2897A 的模式控制转换器)。

    应根据第5节及以上内容、仅通过修改5V 设计的反馈电路即可配置6V。

    在70W 时、您可以根据需要进行1.8V/38A 设计、但这需要进行大量重新设计、以实现明显更高的输出电流和更严格的调节要求。 您可以高达48V、甚至没有有源钳位正向转换器、只需将 PD 用作直通。

    您还想设计哪些其他电压? 我可以推荐用于更高电压电平的其他 TPS2373有源钳位正向参考设计。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我现在明白了。

    我明白了。 大量改变输出电压和电流(1/8V、12V)

    需要进行一些重大的设计更改。

    Ron