This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:Tadiran TLI-1550电池充电电路

Guru**** 2544090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24092, BQ25120A, BQ25150, BQ24201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731865/bq24092-tadiran-tli-1550-battery-charging-circuit

器件型号:BQ24092
主题中讨论的其他器件: BQ25120ABQ25150BQ24201

您好!

我正在设计一种新的电池供电系统、用于高温环境、我想使用 Taridan 的 TLI 电池(具有扩展的温度范围)、但这些电池具有特殊的充电条件、例如:

充电电压:4.1V

在正常温度下:最大充电电流= 100mA

在高温下:最大充电电流= 20mA


我一直在这个论坛中深入探讨、发现为这些电池充电可能具有挑战性、因此我想知道 TI 是否在考虑到这些特定充电条件的情况下为这些电池充电提供了一些技术解决方案。

在之前的项目中、我使用了 BQ24092、但该 IC 不能用于为这些电池充电(ISetMin = 100mA、VO = 4.2V)。 您能帮我找到这类电池充电的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否为芯片级选项、BQ25120A?
    您是否有用于配置充电器 IC 的微控制器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢你的答复。

    这可能是一个选项。 您是否有任何其他可能满足这些充电条件的 IC?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Daniel
    4.1V 要求限制了器件的数量、正如您可能发现的那样。
    1) BQ25150、这是一款芯片级新器件、需要微控制器、而不是独立的微控制器。
    2) BQ24201是一款比较旧但独立的器件-可能会产生低充电电流和终止电流。