This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:2输出 DCM 隔离式反激控制设计

Guru**** 2560010 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745873/lm3481-q1-2-output-dcm-isolated-flyback-control-design

器件型号:LM3481-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3481

您好!

我目前正在为客户设计一个在 DCM 下运行的2输出反激式转换器、并具有初级侧调节功能、其中:

输出1:15V/43mA_max 间接调节。

输出2:直接调节12V/200mA_max。

我的问题是、有仅适用于 CCM 的控制设计的应用手册(一个输出反激式)。

现在、我希望自己设计控制并检查稳定性(数学上说)、但我在这样做时遇到了困难、我想在这个问题上得到一些支持、无论我能得到什么。

提前感谢、致以诚挚的问候、

Anas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anas、您好!

    您为什么需要 DCM? DCM 没有良好的交叉调节、您的 Output1输出电压会有很大变化。 它也没有良好的效率。 建议您设计 output2 (直接稳压)以保持在 CCM 模式。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    交叉调节在这里不是问题、因为我们在 Output1之后使用降压转换器。

    我想知道的是:

    首先、如何计算 DCM 中的功率级传递函数。

    其次、如何计算功率级+控制(在峰值电流控制模式下)的开环 TF、以便我检查最坏情况下的相位裕度、并查看系统是否会由于功率级和控制组件的容差而超出稳定性规格。

    谢谢、致以诚挚的问候。
    Anas。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    交叉调节在这里不是问题、因为我们在 Output1之后使用降压转换器。

    我想知道的是:

    首先、如何计算 DCM 中的功率级传递函数。

    其次、如何计算功率级+控制(在峰值电流控制模式下)的开环 TF、以便我检查最坏情况下的相位裕度、并查看系统是否会由于功率级和控制组件的容差而超出稳定性规格。

    谢谢、致以诚挚的问候。
    Anas。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anas、您好!

    我检查了我们的存档、但很遗憾、我没有找到与您共享的文档。 我建议您参考由 Erickson 博士编写的一些电力电子学教科书。 或者 Christophe Basso 的书籍、其中详细介绍了 DCM 反激式分析。 LM3481只是一款电流模式 PWM 控制器、受这些文本手册中理论的约束。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi