This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC20520:具有负偏置功能的半桥栅极驱动器(类似于 UCC20520)

Guru**** 2542990 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC20520, LM5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732142/ucc20520-half-bridge-gate-driver-similar-to-ucc20520-with-capability-of-negative-bias

器件型号:UCC20520
主题中讨论的其他器件: LM5110

您好!

我正在寻找具有负偏置可能性的半桥栅极驱动器。 我想的是 UCC20520和 LM5110的组合。 是否有符合我要求的器件? 目前我使用的是 LM5110、但遗憾的是、驱动器的输出上有很多振铃、这会导致半桥输出在短接通时间内失真。 我希望与 UCC20520类似的器件能够提供更稳定的输出。

有关进一步规范、请参阅以下有关我的要求的一些详细信息:

  • ton = 20ns–20µs Ω
  • TOFF = 500µs μ s–1ms
  • 占空比最小值= 0.002%
  • 占空比最大值= 4%
  • Vvarneg =-1.5V–-5V


我需要负偏置的原因是半桥上的负电压、我需要负电压来完全导通 FET。 如需更多信息、我随附了一个简化版原理图。


 

此致、
Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我想确保我理解:您正在尝试将低电平+3.3V 和高电平+5V 的方波驱动到顶部漏极连接到0V 的半桥的栅极、底部源极连接到-1.5V 和-5V 之间的可调负电压? UCC20520的电平位移不应成为问题、前提是输出可使用隔离式或电平位移电源。 但是、所有 TI 隔离式栅极驱动器的 UVLO 阈值均为5V 或更高。 我认为没有任何 TI 栅极驱动器可用于产生类似这样的短、低振幅脉冲。 如果我对应用的理解正确、请告诉我、否则请让我更详细地了解施加到桥栅极的信号的特性、我将提供进一步的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的回答。

    是的、您(可能是我的原理图有一些误导性)正确理解了它–我需要低电平-5V高电平+3.3V 的方波。 但对于高电平、+5V 也应该起作用。 它应该只切换连接到电桥的电压。

    到电桥栅极的信号应足以切换电压 Vvarneg (即、您正确理解的是、介于-1.5V 和-5V 之间)。 这意味着施加到栅极的信号的特性仅由脉冲宽度(介于20ns–20µs μ s 之间)定义。 半桥用于实现简单的脉冲发生器。

    我希望这能解答您的问题。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您的澄清。 UCC20520 UVLO 阈值设置为8.5V 典型值、因此使用-5V 和+3.3V 不能提供足够的电压来激活 UCC20520。 我建议使用-5V 和5V、因为这种组合超过 UVLO 阈值。

    UCC20520的控制侧以 GND 为基准、输出 VSSx 引脚以隔离额定值内的任何电压为基准。 除非 LM5110中有 UCC20520需要但未复制的特定功能、否则我认为仅使用 UCC20520就足以满足此应用的要求。

    此致、