This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170 VS ADP1972

Guru**** 2582585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743358/lm5170-q1-lm5170-vs-adp1972

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

你(们)好,先生

降压/升压转换器。

我可以 调节升压/降压电压吗?

  例如:从12v 降至3.3V 或5V、

       是否从3.3.3-v 升至13v 以进行回收系统?

2.How of the Slew Rate of Output Current from 0A-50A,or 50A->0A

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    该帖子已分配给支持此设备的专家。 他将在返回办公室后回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    期待您的回复、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    期待您的回复、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    是的、您可以通过外部控制电路更改低侧电压。 LM5170没有电压环路。 因此需要一个外部电压环路。 您可以参阅 LM5170EVM。

    有一个 SS 引脚可用于确定电流转换的压摆率。 但非常快的压摆率可能会导致过冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、
    感谢您的回复。 不知怎么说、我错过了这个帖子。

    尊敬的 Alex:
    如果您将内部电流环路调整为大于10kHz、0A 至50A 斜坡可能小于1ms。 我们已在验证阶段在 EVM 上验证了这一点。 请使用以下链接中的设计计算器来帮助您进行设计。

    www.ti.com/.../snvc205

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi。