This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090:使用 LTC6101HV 进行电流感测

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729980/tps40090-using-ltc6101hv-for-current-sense

器件型号:TPS40090

我使用 TPS40090在40A 和66V IN 时调节四相输出50V。 要感测电流、请使用 LTC6101将电感器电流接地。 我无法获得稳定的性能。 已尝试向电流感测中添加额外的斜坡输入。 工作正常电压模式(电流感测短接至 GND)。 使用 LTC6101HV 时有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能否在 pdf 文件中提供原理图、以便我们了解一下?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../708531_2D00_01-Rev-_2D00_--9--20--18---Mark-up.pdfQian

    这里是原理图。 几天前通过公司电子邮件发送、但未收到回复。

    谢谢

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    很抱歉、我刚搜索了我的电子邮件地址框、找不到您的电子邮件。 不确定发生了什么。
    我认为使用 LTC6101HV 进行电流感应的想法是可以的。

    下面是其他信息和一些要检查的内容。
    增加斜坡后、转换器现在保持稳定。 您能否单独检查 LTC6101HV 输出信号以查看其是否正常? 请检查此信号是否有噪声。
    请注意、CSx 和 CSCN 之间的最大差分电压为+/-100mV。

    2.在不增加额外斜坡的情况下,转换器是否在任何情况或某些情况下不稳定? 您是否能够测量波特图?

    TPS40090具有用于斜坡补偿的内部500mV 斜坡。 通常不需要外部 slop 补偿。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我刚刚发送了一封包含我的电子邮件地址的邮件。
    让我们通过电子邮件继续讨论。

    谢谢