This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27GDK000EVM:使用脚本控制结束任务(意外)

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520EVM, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746801/bq27gdk000evm-end-task-unexpected-using-script-control

器件型号:BQ27GDK000EVM

您好!

为了生成 chem id 特征化的日志文件、我们遇到了一些问题。 以下是我们在执行测试之前所做的工作(顺便说一下、我们使用的是 BQ27520EVM):

-我们更新了 GDK 版本和 EV2400固件(v0.18)。

我们使用的是 bQStudio v1.3.54.1

-我们将电池及其热敏电阻连接到 BQ27520EVM,并在 GDK 和 BQ2750WEVM 之间连接负载和 i2c 线。

-我们启动 BQStudio,它可以识别 GDK 和外部测量仪表。

-我们已经回答了问答问题并使用 bqStudio 校准了 BQ2750EVM。  

-我们测试了手动控制、一切 都运行良好。

但是、如果我们尝试在脚本模式下运行以下代码:

Log、./battery.TXT、10000
CHG、4200、275、SS、300、true
RLX、10.
DSG、CC、55、SS、300、 对
RLX、10.

我们始终会收到以下消息:

星期三11月14日13:09:48 PST 2018:开始任务:定义日志(./battery.TXT - 10000ms)
星期三11月14日13:09:50 PST 2018:结束任务:定义日志已在00:00:01完成
星期三11月14日13:09:50 PST 2018:开始任务:充电(秒= 300时终止)
星期三11月14日13:14:51 PST 2018:结束任务:在00:05:00完成充电-达到持续时间
星期三11月14日13:14:51 PST 2018:开始任务:放松(持续时间= 5时终止)
星期三11月14日13:19:52 PST 2018:结束任务:休息于00:05:00完成
星期三11月14日13:19:52 PST 2018:开始任务:放电(秒= 300时终止)
星期三11月14日13:19:57 PST 2018:结束任务(意外):放电-错误
周三11月14日13:19:57 PST 2018:完成!

什么可能导致此意外问题? 如果还有其他问题、我们可以检查以了解有关此问题的更多信息。

其他需要考虑的事项:

充电效果非常好。  

如果 我们在脚本中只有以下内容,则可以正常工作:"DSG、CC、55、SS、300、 真"  

-如果我们使用自动循环执行此操作,则它可以正常工作并完成所有任务。 我们需要 Chem ID 的日志、这就是我们需要使脚本模式工作的原因。

-对于 Chem ID,我们不会使进程在一段时间后停止。 这只是为了测试目的、然后让它运行大约20小时。

感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们刚刚尝试在 bq Studio (1.3.54.1)中运行以下脚本、它运行良好:

    CHG、4200、275、SS、300、true
    RLX、10.
    DSG、CC、55、SS、300、 对
    RLX、10.

    为什么"log"命令会导致这种情况? 我们需要使用它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们最终切换到了以下操作:
    -使用"Registers"选项卡中的按钮进行日志记录
    -使用自动循环执行特性化。

    现在一切都很好。