This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24735 BQ24780 HPB 反向升压稳压

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732001/bq24780s-bq24735-bq24780-hpb-resverse-boost-regulation

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQ24780BQ24735

大家好、

1.您能告诉我 BQ24735和 BQ24780之间的区别。 我了解它们都是 HPB 架构吗?

2.有没有其他采用 HPB 架构的样片可以推荐给我?  

关于 HPB、当升压操作发生时 、升压目标稳压电压由什么决定? 我了解的是:当升压发生时、系统电压下降、然后触发反向升压。 我要做什么

混淆了升压稳压电压的工作情况、它是否由内部电阻分压器决定?  

您能解释一下、真的很感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    表是它们的比较表。 从该表中、您将了解差异。

    2.对于 HB 拓扑充电器解决方案、我建议使用 BQ24780S 进行设计。

    3.在涡轮增压条件下,我们的充电器没有调节系统电压,我们监控输入电流以控制 PWM 驱动器信号,因此系统电压将接近适配器电压。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    感谢您的快速回复。 您可以给我叫 Eddy。

    3.在涡轮增压条件下,我们的充电器没有调节系统电压,我们监控输入电流以控制 PWM 驱动器信号,因此系统电压将接近适配器电压。
    -->监控输入电流达到 IINDPM 设置后,如果系统负载继续增加,控制 PWM 信号以降低系统负载优先级的充电电流,我认为可以很容易地理解这一点。
    以下情况:由于系统负载增加,充电电流降至零后,如果负载继续增加,直至
    适配器功能(因为 ACIN 和 VSYS 通过 ACFET 开关连接)、发生这种情况时、系统电压下降、BQ24780S 将运行反向升压? 如何操作升压调节?
    您能给我更详细的解释吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddy、

    你好。 我附加了一页来说明 IC 如何进入升压模式。 希望这对您来说很清楚。

    谢谢