This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60151:TPS60150和 tps60151之间的差异

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60150, TPS60151, LM2775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747873/tps60151-different-between-tps60150-and-tps60151

器件型号:TPS60151
主题中讨论的其他器件:TPS60150LM2775

主席先生,

TPS60150和 TPS 60151有何不同。

2.您是否有 比 TPS60151效率高得多的其他解决方案。 (输出电流大于100mA、输出电压为5V。)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lina:
    感谢您关注 TI 产品。 要回答您的问题:
    (1) LM60151添加了阻止从输出到输入的回流电流的功能。 除此之外、它们基本上是相同的。
    (2)您可以看看尺寸相似的 LM2775封装。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi