This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS782:

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748031/tps782

器件型号:TPS782

当输入电压低于稳压器输出电压3.3V 时、LDO TPS 78233的输出会怎样?
例如、当输入电压为2.5V 时、有多少 VOUT 电压、此时的电流限制是多少?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当输入电压低于 LDO 的标称输出电压加上压降电压(Vin < Vout + Vdo)时、LDO 在压降下工作。 在此期间、LDO 的控制环路会驱动导通 FET 以在线性区域中运行。 因此、导通 FET 充当阻值为 RDS、ON 的小电阻器。 输出电压将取决于应用负载电流处的压降电压、可使用欧姆定律进行计算。 对于 TPS782:

    RDS、ON = Vdo@Iout / Iout = Vdo@150mA / 150mA = 250mV / 150mV = 1.67欧姆(最大值)

    VDO@Iout (max)= Iout * 1.67欧姆

    VOUT (min)= Vin - Vdo@Iout (max)= 2.5V - Iout * 1.67欧姆

    在压降下运行时、电流被限制在您应用的输出电流。 如果在故障情况下输出对地短路、则电流将限制为上述规格、以保护 LDO。 请注意、为了实现可靠运行、TPS782和其他 LDO 在较长的时间内不应在电流限制状态下运行。  

    谢谢、

    Gerard