This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:TPS92691

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731797/tps92691-tps92691

器件型号:TPS92691

您好,

我已经为100W 太阳能街灯应用选择了此器件

我的输入电压为16VDC 至22VDC,输出 LED 配置为40VDC 至50VDC,Iout=2A,

它支持街道照明应用。 这是一个由电池供电的项目、请给我一些建议。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rudra、

    TPS92691能够满足您的需求。  如果输出远高于输入、则升压拓扑是此应用的最佳选择。   数据表中提供了示例设计和设计公式来帮助您完成此操作。  我们还为此 http://www.ti.com/product/TPS92691/toolssoftware 提供了 PSpice 或 TINA 模型

    对于您的100W 应用、我建议使用100KHz 至250kHz 的 Fswitch、因为您将使用的开关 FET 将具有大栅极电荷、并且您希望尽可能降低开关损耗、因为输出功率很高。  

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Tuan、

     有时、LED 驱动器电感器(15uH SMD 类型)会产生嗡嗡声噪声、这是它们的解决方案、也是如何管理电感器温度的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rudra、

    LED 上的电流看起来是什么样子?  最好查看它以验证它是否受到了良好的控制。  我假设您没有使用 PWM'ng 进行任何调光、这是正确的吗?  另一件要验证电感器上的电流是否稳定且不饱和的事情。  对于高功率输出、您必须正确调整电感器的大小以处理电流、并使用低串联电阻来限制功率损耗。   

    对于 100W 输出、即使 效率为90%、您也将获得10W 的功率、必须从电路板上移除、因此热性能是设计的重要组成部分。  

    谢谢 Tuan