This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:3. 所有模拟故障(OV、UV)均禁用(屏蔽)。

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748053/bq76pl455a-q1-3-all-analog-faults-ov-uv-are-disabled-masked

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好!

我需要澄清:我注意到数据表显示(8.3.1)默认情况下(出厂时)、所有模拟故障(UV/OV)均已禁用。 但是、FO_CTRL 寄存器的默认值列为 FFFC、这意味着这两个故障都是"启用"的??

但是、由于 CELL_UV 阈值寄存器默认为0000、CELL_OV 阈值寄存器默认为 FFFC、我是否"正确地假设"这些超出范围的值正在对这些故障进行有效的"禁用"?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    感谢您的回复。 第8.3.1节的注释:"禁用(屏蔽)所有模拟故障(OV、UV)"不正确。 OV/UV 故障不会被屏蔽。 有关出厂默认值、请参阅第7.6.2节(NCHAN、DEVCONFIG 和 FO_CTRL 的 EEPROM 默认值指示所有16个通道均已启用、OV/UV 比较器已启用、OV/UV 故障包含在故障输出中)。

    但是、正确的做法是、CELL_OV 和 CELL_UV 的默认阈值设置为需要针对应用修改的极限值、以达到所需值。 另请注意、您需要将 COMP_OV 和 COMP_UV 设置为所需的阈值。

    感谢您突出显示此差异。