This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:为高侧电源开关控制寻找最佳解决方案

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1, LM74700-Q1, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748045/lm5060-q1-finding-the-best-solution-for-high-side-power-switch-control

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74700-Q1LM5069

您好!

我们正在寻找能够控制高侧背对背 N-MOSFET 电源开关的 IC。

在所考虑的应用中、最多有5个独立控制的开关。 集成电荷泵的 IC 是首选、但集成度较低的解决方案也是可接受的(例如、在外部电荷泵上继电器的电路)。

重要方面:

  1. 成本、包括所需的外部组件。
  2. 开关必须至少承受32V 电压、持续300ms。
  3. 反极性保护。
  4. 处于导通状态的 GS 电压约为10V。
  5. 故障模式–一个通道中损坏的组件(例如 MOSFET)是否会影响其他通道的运行?
  6. 如果 IC 中存在过载保护功能、则可以禁用/配置开关侧的过载保护。
  7. EMC 稳健性。
  8. 禁用状态下的电流消耗。

LM5060-Q1看上去很有希望、但需要使用外部元件来实现我们应用中不需要的功能(UVLO、OVP、VDS 故障检测)。 可访问内部电荷泵的 IC 会更好、因此可在电路中重复使用电荷泵电压来驱动其他开关(如果禁用开关时电荷泵保持激活状态)。 在某些预期的应用中、不希望 OUT 引脚在关断状态下进行负载放电。

LM74700-Q1似乎无法通过 EN 引脚提供关断功能。 看起来不可能实现背靠背 MOSFET 布置–阳极引脚为栅极电压提供基准和为电荷泵提供电源。

您能推荐更好的选择吗?

关于没有集成电荷泵的高侧驱动器:TI 能否提供一个 IC、在高侧背靠背排列(电平转换器)中充当电荷泵和 MOSFET 栅极之间的开关?

感谢你的帮助。
TI 客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz Marcinkowski、

    我们没有能够提供内部电荷泵访问的解决方案。 我们拥有称为电子保险丝(FET+控制器)的完全集成式热插拔器件或热插拔控制器(具有集成电荷泵)、可驱动外部 FET。
    LM5060-Q1或 LM5069 www.ti.com/.../snva683.pdf 适用于满足目标规格。

    最大值是多少 每个分支的负载电流? 和终端设备? 您是否需要通过自动认证的器件?

    此致、
    Rakesh