This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730868/tps23754-tps23754

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件:TPS23861

您好、达尔文、

根据您的反馈、我们更改了光耦合器(FOD817A)和 TL431A、现在我们可以获得24V 输出。

但是、我们通过为分类电阻器选择提供跳线设置选项来提供两个选项类型1和类型2、即63.4欧姆和90.9欧姆。

 我们有 TPS23861EVM PSE,当我们将跳线保持在63.4ohm 位置时,它会通过签名检测和分类,但当我们保持90.9ohm 位置时,它会失败签名,是因为 PSE 是类型2吗?

当我们通过将跳线保持在90.9位置来使用 Type1中跨 PSE 时,它无法通过签名检测。

请告诉我们此签名失败的原因?建议 有关此签名设置的更多信息,因为类型1和类型2 PD 都是这样。

注意:我们的电路在输出端(24V/0.2mA)消耗的最大电流约为200mA、约为4.8W。

如果输出功率为4.5W、它应该通过类型1 (90.9ohm)的特征检测、对吧?

请建议我们在哪里出错或如何解决此问题?

除了这个特征问题之外、转换器工作正常。

此致、

纳米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Namith、

    很高兴听到转换器工作正常。 但很遗憾听到检测失败的消息。 这是非常不寻常的、因为检测和分类应相互独立。 您能否重新发送原理图、以便我拥有最新的原理图? 谢谢!

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请找到随附的原理图,并尽快查看并向我们提供有关此标志性检测和分类故障的反馈。

    注意:我们需要 application.selection 的1类和2类(POE 和 POE+)选项、可以通过跳线设置分类电阻器进行修复。

    此致、

    Namithe2e.ti.com/.../24v-output.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Namith、

    随附的电路没有问题、因为我们过去测试过前端 EVM。 您是否有特定的原理图、以便我们缩小电路板上可能存在的问题? 如果它与所连接的完全相同、您可能需要检查 VDD、VSS 和 RTN 连接/组件、以确保值/连接正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您继续为我们提供支持、

    我已经使用 PSE 测试了 POE 输出、结果如下。

    • 来自1类 PSE 适配器输入 T2P 为高电平(9.79V)
    • 来自2类 PSE (TPS23861 EVM-612)的 T2P 为低电平(0.475)
    • 我已加载转换器、高达0.875A 的输出电压为24.16V (无负载 O/P V=24.20)
    • 根据功率计算转换器提供高达86%的效率、非常好

    我仍然对分级电阻器调整有疑问。

    根据 TPS23754的数据表,

    对于提到的最小13W 和最大25.5W 的4类,这是否意味着它只允许13W 和最大25W 的输出功率?

    对于 被称为最小6.49W 和最大13W 的3类 ,这是否意味着它只允许6.49W 和最大13W 的输出功率?如果 我们的负载小于6.4W,这将不支持?

    假设我们仅加载5W 即小于6.49W (通过固定90.9ohm 电阻器)、分类是否会失败?

    如果我们保持63.4欧姆、它是否支持0至25.5W 的所有功率?

    如果我们解决这些问题,一切都很好,我们已经使用不同的电缆长度进行了测试 ,最大工作速度为100mtr。

    此致、

    纳米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Namith、

    我可以看到该表可能会令人困惑。 该表表示最大功率范围。 如果 PD 的最大功率为7W,则为3级。 这并不意味着 PD 无法在6.5W 以下运行。 它也可以在6W 下工作、如果最大预期功率在3类范围内、则仍为3类。 “min”(最小值)表示 PD 在该类别范围内输出的最小最大功率。

    如果 PSE 通过检测、则即使其工作电压低于最小范围、PSE 仍应为 PD 加电。 只要 PSE 上的负载高于 MPS (10mA)、PSE 就不应切断电源。

    由于您使用的是 TPS23861EVM、因此当您更改分级电阻跳线时、您可以使用 GUI 查看 PSE 正在读取的读数以进行检测。 您是否有 PCB 上跳线配置/连接的原理图?

    此致、
    达尔文