This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25230:次级振荡

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25230, PMP8878

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744033/ucc25230-secondary-oscillation

器件型号:UCC25230
主题中讨论的其他器件: PMP8878

尊敬的 TI 工程师:

我使用 UCC25230作为辅助电源。输出9V。使用 LPD5030作为第二侧电源的耦合电感器。但振荡严重。原始边沿不是振荡的。

我不知道为什么。

雷加尔

哇哦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Showei、

    请您能否发布原理图? 请详细说明您的要求吗?



    谢谢。


    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是原理图、它使用 UCC25230作为从36V-72V 转换为9V 的辅助电源转换芯片、问题在于 T2第二侧振荡在通道3以下时很严重。

     

    该原理图基于 PMP8878 (TI 参考设计)。如何消除振荡?

    与参考设计不同、我使用的 T2模型是 DCR 为3.3欧姆的 LPD5030V-224MEB、而参考设计使用 DCR 为5.25欧姆的 LPD5030V-224MRb。

    振荡是否由较小的直流等效电阻引起?

    Regars、

    邵伟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shao、

    您能否测量初级侧的开关节点、即器件的引脚1。 我还看到您有一个可能需要进行阻尼的输入滤波器。 请参阅下面的链接、了解如何实施并联阻尼。 简而言之、添加一个具有高 ESR 的高电容电解电容器与现有输入电容器并联、放置在 L2的右侧。


    www.ti.com/.../snva538.pdf




    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

        

    输入电压为15V 时的开关节点。

    输入电压为30V 时的开关节点。

    输入电压为40V 时的开关节点。

    电解电容器不能并联、因为这是没有足够空间的1/4砖型模块电源。

    此输入滤波器基于输入电压范围为40-75V 的 PMP8878参考设计,是否可以使用这些参数,因为它们的测试报告中没有振荡 ?

    正则表达、

    哇哦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Showei、

    在我看来、您在原始帖子上发送的波形不是由于开关节点波形所示的不稳定而产生的振荡、而是其噪声。 噪声源是次级二极管阳极侧的开关边沿上的振铃。 由于输出电容器由于其自谐振而无法滤波、因此该高频振铃最终会在输出端出现。

    示波器探头的接地位置也非常重要。 我建议在示波器探头的管筒上放置一个弹簧夹、以防止噪声拾取、并直接在输出电容器上进行开尔文连接。

    此外、布局也非常重要、 次级侧的二极管和输出电容器需要尽可能靠近变压器次级侧放置、并形成从二极管阴极到 Cout 正极的紧密环路、Cout 接地回变压器次级侧的点。

    如果布局如上所述、您可能能够通过放置低值陶瓷电容器来进一步滤除输出上的噪声、建议并联100nF、10nF 和1nF。 如果与布局相关、则您将无法使用、并且放置去耦电容器将无法有效解决问题。

    如果是这种情况、您可能需要按照上述说明重新定位并重新测试?

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    并联低电容值无效。我将重新排列布局。

    还有另一个问题。 为什么输出随输入的增加而增加?

    是因为为电压充电的振荡尖峰?

    输入电压为15V。

    输入电压为60V。

    72V 时的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    这是 PCB 布局。电路是由变压器、二极管和输出电容组成的吗?

    Regars、

    哇哦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Showei、

    您的输入电压范围是多少?  您的输出随 Vin 的给定变化而变化的大小是多少?  使用 FlyBuck 时、输出将始终略微移动、因为稳压器控制的是初级电压、而不是次级电压。

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Showei、

    正如我在上面所描述的那样、次级侧的布局可以得到一些改进。 此外、初级侧组件的位置也不好。 FB 电阻器和补偿组件应靠近器件、GND 通过短路径返回器件 GND 引脚。 此外、引导电容器和 VCC 电容器需要靠近器件引脚。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    输入电压范围为36-72V、次级输出电压从11V 到18V 不等、但初级输出电压仍为9V、我不知道原因。
    您是说噪声是由初级布局引起的?

    此致、
    哇哦。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这一次怎么样?对吧?

    Regars、

    哇哦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这一次怎么样、对吧?

    Regars、

    哇哦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Showei、

    是的、布局对于初级和次级都至关重要。  当您看到输出电压随输入电压升高的问题时、我假设次级侧没有负载?  如果是这样、您需要在次级侧卸载的应用中预加载次级侧。  这是因为次级侧有振铃、该峰值会对次级侧的输出电容器充电、这将会爬行。  随着 Vin 增大、次级侧的电压环将进一步恶化、从而使输出电容器达到更大的电压?

    使用一个电阻器来消耗几毫安的电流、或者放置一个齐纳钳位、是否为二次侧预加载?

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的建议布局。

    e2e.ti.com/.../UCC25230-Floor-plan.pdf

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    非常感谢!
    Regars、
    哇哦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    在我对次级侧进行预加载并将弹簧夹放置在示波器探针的管筒上以防止噪声拾取并直接在输出电容器上进行开尔文连接后、次级输出保持在9V、不再发生振荡。也就是说、之前的问题是由测量引起的。
    什么是噪声?噪声是否会影响负载、即控制器和 GaN 驱动器?
    由于最大 GaN 驱动电压不能超过6V、我想知道次级输出端是否会振荡以确保 GaN 的可靠驱动?
    Regars、
    哇哦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Showei、

    GaN 驱动器具有 内部自举电源电压钳位电源、以确保电压不超过 GaN 器件设置的限值。

    您在这里不应该有任何问题。

    希望这对您有所帮助?

    David