This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:内部热插拔 MOSFET 损坏? 带有 PPD 引脚的主24VDC /辅助电源

Guru**** 2544100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726575/tps23756-internal-hotswap-mosfet-damaged-primary-24vdc-auxiliary-source-with-ppd-pin

器件型号:TPS23756

亲爱的达尔文

关于:

"对于您提到的浪涌规格、PD 必须在能够执行正常的电流限制操作之前完成对 VDD-RTN 电容的充电;否则、PD 将进入热循环。 转换器或负载不应在初始启动时开启、以便 PD 可以脱离浪涌电流限制状态。 但是、将适配器引用到 RTN 将绕过这一步(作为另一个注意事项)。"

请确认以下内容:

1)如果我不需要 PoE 分类、并且我想将 TPS23756用作具有宽输入范围(10.8VDC - 50VDC)的简单反激式转换器、那么在 VDD1和 RTN 之间通过以下方式更好地实现 OR'ed 2电源(优先级和备用):

-VDD 和 VSS 未连接(左浮点)

DEN、CLS 和 PPD 左浮动?

如果为真:

2) TPS shoud 在为 VDD1/RTN 中的电路供电时立即工作(不用考虑浪涌电流、热循环等)?

顺便说一下、我的 TPS 在 VDD1/RTN (备用电源)上工作正常、但今天早上无法工作、VC = 2.2V。 VOUT=0V

但是、到了晚上、我再次在无负载的情况下进行测试、并且暂时、Vout=12V 持续一分钟... 然后、Vout= 0V、VC = 2.2V

如果1)和2),是否正确,VC 始终为~9Vdc?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我更正了以下错误:

    1)如果我不需要 PoE 分类、并且我想将 TPS23756用作具有宽输入范围(10.8VDC - 50VDC)的简单反激式转换器、那么在 VDD1和 RTN 之间通过以下方式更好地实现 OR'ed 2电源(优先级和备用):

    -VDD 和 VSS 未连接(左浮点)

    -cls 和 PPD 左浮点?

    DEN 连接到 VSS

    -APD 通过电阻分压器(Rpd1 Rpd2)连接到 VDD1 (如数据表中的图33所示)、或者 DEN 连接到 VSS 就足够了
    在这两种情况下、是否启用了 T2P 输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    正确、如果不使用 PoE、您不必使用与 PoE 相关的引脚。 VDD 和 VSS 可保持悬空。 CLS 和 PPD 可保持浮动。 DEN 可连接到 VSS、APD 可连接到 RTN。 APD 和 DEN 的实际应用是适配器优先级;但是、由于您的应用中不存在 PoE、因此不必真正使用这些引脚;关键是引脚分别端接 VSS 和 RTN、因为保持悬空会导致问题。

    2、正确的是、浪涌被完全绕过、适配器将立即为大容量电容器充电、而 PD 没有热循环。 当输入适配器时、VC 仅为2.2V 时、我想知道 IC 是否损坏(例如内部启动电路折返或不再调节)。 当 VC 处于2.2V 时、开关无法启动。 您可能需要检查插入适配器时 VDD1上是否存在可能损坏 IC 的过冲。

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的达尔文,您好!

    首先、您发布确认后、我正在更新我的电路、所附的.pdf 是实际电路。  e2e.ti.com/.../TPS23756-NO-POE.pdf

    一段时间后...  

    如果 TPS 可以启动... 这是随附的 VC=OK 和 TP15 (偏置)=OK 图片

    但转换器可能会在任何时候停止。 此时、VC 将进入附加图片中显示的模式  

    我认为是断续模式、 并随机产生可闻噪声

    TPS 可以随机重新启动并"正常工作"、直到再次进入 VC 和断续模式?

    问题是什么? 近况如何?

    对于 TPS23756、我认为波形对应于 VC、尝试克服 VCUV = 9V 的问题、并在频率断续模式= 13.3Hz 时通过 VCUH = 3.5V 进行解码

    请记住、我不想使用 POE 电路、而是想将 TPS23756用作宽输入电压10.8-57Vdc 的反激式转换器。

    这就是我将设计基于 www.ti.com/.../tidu190.pdf 的原因

     因为我使用的是反激式变压器 MA5281-BL、其额定工作电压为10.8-57Vdc

    您能帮我找出任何错误还是改进启动... 我正在研究并发现了这一点、但尚未尝试... D6和 L3  

    此外、当工作正常时、我会在电路中附加其他测试点(TP)的.zip 波形。

    e2e.ti.com/.../TPS-WORK-OK.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    应将电感器/二极管解决方案用于有源钳位正向转换器。 由于这是反激式、因此您应该继续 使用二极管/电容器设计。

    首先、您可以尝试将 R27增大到25k 吗? 还是增加 C8? 此外、是否同时安装了 C13和 C13_cer? 如果是、我建议不要安装 C13。

    谢谢!

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的达尔文,您好!

    感谢您澄清有源钳位和反激式器件之间的区别。 好的。

    "首先、您可以尝试将 R27增大到25k 或增大 C8吗?  ?"

    是的。 我尝试使用 R27 = 24.9K (原始值)并将 C8 +22uF 添加到系统中(总电容1uF+22uF+22uF)... 但它不会改善启动  

    "此外、是否同时安装了 C13和 C13_cer? 如果是、我建议不要安装 C13。"

    实际值、C13 = 470pF、

    C13_cer 未安装.... 然后、您建议填充330pf 而不是470pF、或者两者都不是?

    BTW、 我的示波器图片中显示的 VC 与断续模式对应? 可闻噪声是该模式的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Juan:

    我在上面的评论是为了确定、除了图腾柱栅极驱动和 T2P 电流的增加负载之外、在开关启动时、VC 电容器还会由于初始能量而下降。

    对于 C13、可以安装其中一个电容器、但不能同时安装这两个电容器。

    因此、我们可以说转换器可能处于断续模式、因为输出过载或 PCB 短路(原理图看起来正常)。 您可能需要仔细检查电路板上的连接/阻抗、以确认元件连接正确、电路板上没有显示、并且元件值正确。
    谢谢!
    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juan、这是否解决了您的问题?

    我们认为这一问题已经解决,但我们希望你能同意。

    感谢您关注德州仪器的 PoE 产品、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的达尔文、您好!、
    分析输出电路后... 。 我怀疑电解电容 C16 - 39uF/16V。
    我认为额定电压不够、只要电容器损坏、就会随机短路。 我用47uf/50V 替换、我从昨天开始以断续模式运行...
    我想在输出端放置一个12V 的 TVS、然后再放置电容器...

    我希望这能解决我的问题。
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Juan:

    是的、在参考设计中、它是25V、因此在您的设计中、50V 应该也是可以的。 您是否能够测量 VC 上的过压? 无论如何、是的、我过去看到过 VC 上具有保护功能的设计。 确保您选择的电压击穿高于 VC 轨上的正常工作电压(以便它不会在正常运行时开启、仅在存在真正过压时钳制)。

    谢谢!