This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610热计算

Guru**** 2499885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731563/bq24610-bq24610-thermal-calculation

器件型号:BQ24610

大家好、TI 和大家好、

我目前正在使用 BQ24610进行开发

我无法计算该 IC 的热温度。 如何计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下是粗略估计:
    PIC (IC 功率耗散)= VADAPTOR x IAC (典型值25mA)
    一般来说、Tj = Ta + R x PIC、其中 R 是热参数、具体取决于系统设计。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我仍然无法理解、如何获得 I AC = 25mA。 IAC 是指输入适配器电流吗?

    此致、
    Fakri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fakri、

    是的。 IAC 是指流入 IC 的适配器电流、即 IC 静态电流。 请参阅 d/s 的 p7

    谢谢、

    宁。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。