This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:关于 TPS92692 fPWM 问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747623/tps92692-about-tps92692-fpwm-question

器件型号:TPS92692

您好、TI、

我知道 TPS92692模拟至 PWM 功能可以实现12:1调光吗?

我计算12:1比率、结果 PWM 频率需要设计为 kHz。 在这种情况下、是否会产生副作用? 请帮我推荐,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请查看第8.3.10节" DIM/PWM 输入"、其中对此进行了说明。  您可以设置 PWM 所需的频率...对于大多数应用、PWM 频率(FDIM)的范围应为240Hz 至1KHz。  这是通过电容将引脚斜升至接地来完成的。  电容器的值可通过部分中的等式5确定。

    通过将 DIM/PWM 引脚电压设置在1V 和3V 之间、内部 PWM 信号可在0%至100%之间变化。公式6描述了 DIM/PWM 引脚电压、VDIM 和内部 PWM 占空比 DPWM (INT)之间的关系。

    对于 等效于0.0833占空比的12:1比率、您可以在 Vref 和接地之间设置电阻分压器、以获取计算出的 VDIM。

    谢谢 Tuan