Other Parts Discussed in Thread: TPS40428, CSD95378BQ5MC, CSD95372BQ5MC, TPS40425
主题中讨论的其他器件:TPS40428、 CSD95378BQ5MC、 TPS40425
您好、TI、
我们 在直流/直流设计中使用 TPS40428 + CSD95372BQ5MC、TI TPE 建议将 CSD95378BQ5MC 用作 MOSFET 的替代器件。
检查参数后、我发现模拟温度输出只有一个差异。
根据我们的测试结果、 TPS40428 + CSD95372BQ5MC 的组合在30C 左右的功率级上具有更高的 Tj 读数。
我曾经将此问题留在 E2E 上、并得到反馈、如果我们使用此组合、这是一个已知症状、建议我们将 MOSFET 更改为 CSD95378BQ5MC。
那么、我想问 的是、除了 模拟温度输出、CSD95372BQ5MC 和 CSD95378BQ5MC 之间还有其他差异吗?
我们能否 在设计中直接使用 CSD95378BQ5MC? 我之所以提出这一问题 、是因为 CSD95372BQ5MC 的数据表与 CSD95378BQ5MC 的详细信息不同。
期待您的回复。
BR。
标准