This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:我需要一个 LED 亮起来指示充电过程已完成。

Guru**** 2545260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732210/bq21040-i-need-a-led-on-to-indicate-the-charge-process-is-completed

器件型号:BQ21040

尊敬的 TI 员工:

 我有一个 probem 需要您的帮助。  

我使用聚合物锂离子电池(40mah)作为系统的电源。  

我想用红色 LED【LED01】来指示充电过程正在进行 ,、同时用绿色 LED 指示(LED02)关闭)。

当电池充满电时,充电过程是 终端 ,我需要 红色 熄灭 ,,绿色 LED 亮起。

 任何涉及的软件解决方案都不是我的选择。

此原理图是否有任何问题? 因为它不符合我的预期。 谢谢。 )

B.R

Seafesse。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    需要注意以下几点:
    1) 二极管 D1会向 OUT 添加压降、从而防止在较低的电池电压下完全充电、电压逐渐下降和终止开始。
    2) 在 D1之前、OUT 处需要一个电容器
    3) 在充电完成期间检查 Q1栅极的电压(CHG),它将为高阻态,电压上升可能不足以打开 Q1。 Q1的栅极上可能需要一个上拉电阻器。
    4) CHG 将指示正在充电、但如果电池完成充电、则进入再充电模式、CHG 不会指示充电。