This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:有关设计工具的问题

Guru**** 2558700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746456/lm5066-questions-about-design-tool

器件型号:LM5066

大家好、

 

我们有关于 LM5066设计工具的一些问题、  


1.使用外部软启动控制时、目标故障时间是否存在最小限制?

2.您能否提供外部 SS PNP 晶体管的选择注意事项? 我们是否可以应用"LMBTA92LT1G"而不是"MMBT5401LT1G"? 数据表: http://www.lrc.cn/data/pdf/LMBTA92LT1G.PDF

3.如果设计遵循该电子表格,请帮助查看该电子表格。 谢谢!

 e2e.ti.com/.../LM5066I_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_B_5F002B00_12V_5F00_20180504.xls

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam Ting:

    感谢您的联系。 我将进行回顾并返回给您。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam Ting:

    1A>较高的故障时间会减小 FET SOA 裕量。 对于给定的电压、电流规格和特定的 FET、最大值将受到限制 故障定时器周期。

    2a>晶体管应具有最大 栅极引脚的工作电压。 可使用 LMBTA92LT1G。

    3a>设计表看起来不错。

    您能否分享应用和最终产品详细信息?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

     

    感谢您的支持!

    对于问题1、我们知道最大值。 目标故障时间受 FET SOA 裕量限制;但是否存在任何最小限制? 我们应该将其设置为高于启动时间或其他参数吗?

     

    此致、

    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam Ting:

    如果您使用外部软启动控制、则对最小值没有限制。 目标故障时间。 这是否能回答您的问题?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    我们想知道原因、在应用外部软启动控制时不触发电流限制或功率限制是否正确?
    该应用是一款电源转换器、用于监控输入源的电压和电流。

    此致、
    Sam Ting
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam Ting:

    外部软启动控制将启动电流限制为<电流限制(ILIM)或由功率限制电阻器 RPWR 设置的电流阈值(PLIM/VDS)。 因此、器件不会将其视为故障、也不会启动计时器。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢您的支持和澄清!

    此致、
    Sam Ting