This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:5V 工作电压

Guru**** 2549750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729775/tps548a20-5-v-operation

器件型号:TPS548A20

你(们)好

我在其中一个项目中使用了 TPS548A20提供1.8V、10A 输出。 在我的初始设计中、输入电压为12V、电路工作正常、可提供高达10A 的连续电流。 但是、在输入电压为5V 的情况下针对新要求进行相同的测试时、我观察到、当负载电流高于5A 且可重复时、输出会振荡(而是在0和1.8V 之间切换)。 虽然 Webench 建议使用值为新设计一半的电感器、但由于库存中没有电感器、因此无法更改。 我想知道这样做的原因。 我已附上 reference.e2e.ti.com/.../1.8V-CONVERTER.PDF 的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishnu,
    我认为这是与 FB 节点的信噪比、它会导致您的不稳定。 我们通常建议电感器纹波电流约为 ICC_max 值的~30%。 在500kHz 下为5VIN 的情况下、电感器值约为1uH。 您还可以通过将频率设置降低到大约300kHz 来测试这一点。 这应导致更大的 FB 纹波。
    谢谢你。
    Amnat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Newey

    感谢您的回复。

    我将再次使用较低的开关频率测试电路、并发布结果。

    在数据表第24页中、有人提到(以及公式6)纹波电流 I ind (RIPPLE)应设置为最大值的25-50% 输出电流、因此在我的10A 设计中、我应该将其作为2.5 - 5A 用于选择电感器、对吧?

    但是、如果设计要求将纹波电压保持在输出电压的5%以下(即纹波电压应小于90mV)、这是否会成为问题?

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishnu,
    是的、您回答正确。 我通常将电感器纹波设置为最大输出电流的约1/3。 为了使输出纹波保持在5%以下、将需要一定数量的输出电容、可以根据您的输出纹波和瞬态要求计算输出电容。 请参阅等式8、9和10。 计算中包括电感器纹波。
    谢谢你。
    Amnat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我尝试将开关频率降低到大约300kHz。 但在更高的负载电流下、输出电压仍会下降。 电压设计为1.7V、当负载电流增加到4A 以上时、电压下降到0.7V

    谢谢

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishnu,

    您是否想告诉我、您在1.7VOUT 设置的原理图中更改了什么?  

    谢谢你。

    Amnat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将 R75更改为30K。 这样做是为了降低开关频率。

    输入电压为5V、L2为2.2uH。 (请参阅随我的初始查询附的原理图)。

    谢谢

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishnu,
    如果您尚未执行此操作、请执行此操作。
    请将 R77更改为18.2K、并将 R82保持为10K、以获得1.7VOUT。
    2.将频率设置为500kHz。 R76=240K、R75=76.5K。 请参阅下面的链接以获取频率选择表。
    www.ti.com/.../sluubc0.pdf
    您需要将 L2更改为至少1uH。 这将导致电感纹波约为 Iccmax (10A)的25%。 借助2.2uH、开关频率不能足够低、从而使电感纹波增加至少 Iccmax 的25%。
    4.您是否在 TI 评估板上测试此设置?

    谢谢。

    Amnat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的建议。 我将更改这些值并发布结果。

    4、不、我将测试我在我们的项目之一中实施的电路(具有12V 输入)、以满足5V 输入的新要求。

    谢谢

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishnu,
    好的。 听起来不错。
    谢谢。
    Amnat