This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753AEVM-004:TPS23753A

Guru**** 2500125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753AEVM-004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728654/tps23753aevm-004-tps23753a

器件型号:TPS23753AEVM-004

您好!

 我有一个神秘的问题。 我将 TPS23753AEVM-004参考设计用于基于 PoE 的电源。 我有这两个选项。 我将使用墙上适配器或 PoE PD 作为电源输入。 电源部分在 PoE 方面工作良好、但在墙上适配器上不工作。 问题出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问候政府。

    由于是周末、我们的应用工程师覆盖范围目前非常小。 我们可以在明天提供更详细的信息、但如果您可以提供您尝试使用的交流壁式适配器的详细信息、这可能有助于他们更快地解决此问题。

    它是什么工作电压- 12V?

    感谢您考虑 TI 的 PoE 解决方案、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    这是24V/2A 适配器。 APD 引脚中的电压约为2V。 我将同一适配器用于其他板、除两个板外、所有板均正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Govindeera、

    在 TPS23753AEVM-004上、您是否将24V/2A 适配器连接到 J4输入(Vdd-VSS)或 J6输入(Vdd-RTN)?

    J4输入为36V-57V、而 J6输入为12V-54V。

    此致、
    Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../POE-POWER-SUPPLY.pdfYes。我随附了原理图。 请参阅。 对于电流环路 CL11、我只使用跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Govindeera、

    D114二极管应放置在电阻分压器(R126和 R127)后面。 二极管压降会降低 APD 引脚上的电压、因此不符合1.5V APD 上升阈值。 如果您在达到该阈值时仍然遇到问题、请尝试将 R127电阻器增大到56k。

    谢谢、
    Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Govindeera、

    我们认为这已解决了您的问题。 如果您需要其他帮助、请告知我们、如果您想关闭此主题、请单击"已解决"按钮。

    感谢您关注德州仪器的 PoE 产品、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Thomas。