This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关电子保险丝 TPS25910RSAR 的说明

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731909/regarding-e-fuse-tps25910rsar

主题中讨论的其他器件:TPS2595TPS25910

我在 SEPIC 之前使用电子保险丝(用于5V 至6V/-4.5V 转换)。 但 SEPIC 的启动电流一直保持在4.5A、我想问的是、在启动电流期间、eFUSE 复位/跳闸还是会限制电流并保持直至 SEPIC 输出稳定。

 

 

 

此致

Deepak Agarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!

    您能不能共享您的原理图。
    您将什么控制器用于 SEPIC。? 应该能够调整 SEPIC 控制器的软启动时序。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh

    很抱歉、由于机密性、我无法分享原理图。 但我喜欢您在 SEPIC 中实现软启动的想法。 但是、要了解电子保险丝、我想知道在高电流 EFUSE 期间是限制电流并继续、还是它将跳闸。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!

    TPS25910会限制过流并继续保持直至达到热关断状态。 新器件 TPS2595。 它在更小的2mm x 2mm 封装中提供更好的电流限制精度。 与 TPS25910相比、这将具有成本效益

    此致、
    Rakesh