This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:建议使用快速充电方案

Guru**** 2976450 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747595/tps2549-fast-charge-scheme-recommendation

器件型号:TPS2549
主题中讨论的其他器件:LMR14030、

大家好、

客户需要:

  • 四通道快速充电、最大电流为2.1A;
  • 支持 BC1.2 CDP 和 DCP;
  • 电缆损耗补偿。

现在的方案是 LMR14030*4和 TPS2549*4。 我听说过新型 TPS25840和 TPS25842、但遗憾的是、这两款器件无法支持 DCP。

请您推荐另一种更便宜的方案吗? 是否有任何新器件可满足客户的需求?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道有比上述组合更便宜的选择。 系统级问题是4个端口中的每个端口都需要自己的开关稳压器、这是系统成本的驱动因素。