This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PoE PD 控制器:为什么在浪涌期间出现 Ppeak 故障?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747252/faq-poe-pd-controllers-why-am-i-failing-ppeak-during-inrush

器件型号:TPS23751

您好、先生、

在浪涌电流期间、I 超出1类峰值(13W)。 您是否有任何建议可避免此问题?

令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    负载应在81.5ms 浪涌周期内与转换器断开连接、以便输入浪涌电流(限制为140mA)可用于填充大容量电容器。 更多  详细信息、请参阅 TPS23751数据表的第7.4.1.5和7.4.1.7节。

    此外、请确保您不超过工作电流限制、并且保持在3类的12.95W 最大功率限制范围内。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师