This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24200:如果充电期间的电流降至 Itaper 以下、该怎么办?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24200, BQ24210, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747702/bq24200-what-if-current-during-charge-drops-below-itaper

器件型号:BQ24200
主题中讨论的其他器件: BQ24210BQ24650

您好、

因此、我想为10000mAh 的电池组设计一个太阳能充电电路、对于 MPPT、我使用来自 St Microelectronics 的 SPV1040、我需要一个控制电池组充电的芯片。 我偶然发现了 BQ24200。 我唯一的问题是、充电期间、当充电电流降至低于 Itaper 的25mA 时、会发生什么情况? 由于太阳能电池板受到严重的电流限制、充电电流有可能下降到低于这个值。 是否会发出故障? 如果是、则如何禁用此故障?

整个电路的问题是、我使用的电池组太大、不适合普通充电控制器、因为它们有计时器、因为电池组没有满、所以总是会发出故障。 是否有解决此问题的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver、

    您可能会看到 bq24210。 它专为太阳能充电而设计、允许您禁用计时器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    BQ24200是一款较旧的器件、具有高输入电压能力、但无法禁用计时器。 器件的设计不考虑太阳能电池。

    BQ24650是一款具有 MPPT 的开关充电器、支持宽输入电压。
    另一个器件是 BQ24210、它是一款线性器件、专为太阳能电池应用而设计。