请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL455A-Q1 主题中讨论的其他器件: TMS570LS0432
你好。
我们 使用 BQ76PL455AQ1和 TMS570LS0432 MCU 为48V 电池模块构建了 BMS。 我们现在尝试以菊花链形式连接其中两个装置、以连接96V 电池组(两个48V 串联电池组)。 我正在尝试了解 BQ76PL455A-Q1中差分菊花链堆叠的功能。 我已通读 数据表中的可用信息(第7.3.10节)。 但是,我仍然没有明确的理解,希望更好地理解它的运作。 您能否指导我阅读应用手册/任何其他说明其工作原理的文档?
提前感谢您。
-
Kartik