This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62136:SS/TR 跟踪偏移

Guru**** 2545170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731661/tps62136-ss-tr-tracking-offset

器件型号:TPS62136

您好!

 

我对 TPS62136 SR/TRK 函数有疑问。

现在,我正在尝试通过将 SS/TR 从高电平更改为低电平(=0V)来强制放电。

但 VOUT 不会变为0V,并且即使 SS/TR=0V,也会继续输出大约0.3V。

它看起来被调节至0.3V。

 

我认为这种行为被定义为 ISS/TR 跟踪偏移、如下表所示。

 

 

我的问题是、是否有任何方法可以通过 SS/TRK 功能完全放电、这意味着 VOUT=0V?

您能否告诉我 该偏移来自哪里?  

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    您是在强制 PWM 模式还是 PFM 模式下运行? 根据 D/S、您需要处于强制 PWM 模式才能灌入电压。

    0V 时、您正好处于内部所有运算放大器的负轨。 当您接近具有共模输入电平的电压轨时、任何运算放大器中都存在非线性。

    要使 Vout 完全放电、您可以禁用 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我使用强制 PWM 模式。

    此致、
    OBA