This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560:TPS54560DDAR

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731657/tps54560-tps54560ddar

器件型号:TPS54560

您好!

在 我们的项目之一中、我为我们的设计选择了 TPS54560DDAR 开关稳压器、以将48V 转换为12V、将48V 转换为5V、

随附的是相同的原理图、

请仔细查看设计、并分享您对设计的评论意见。

谢谢

e2e.ti.com/.../TPS54560DDAR_5F00_schematic.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于12V 版本:
    将 C5从3.9nF 更改为1.2nF

    对于5V 版本、看起来正常

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    感谢您的宝贵意见。