This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4701-EP:用于射频板的线性稳压器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4701-EP, TPS5410-EP, TPS57140-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747561/tps7a4701-ep-linear-voltage-regulator-for-rf-board

器件型号:TPS7A4701-EP
主题中讨论的其他器件: TPS5410-EPTPS57140-EP

大家好、

我想设计一款需要射频电源电路的产品。  

输入为24V。 首先、我需要使用直流/直流转换器、然后将 LDO 添加到转换器的输出中。 输出功率为15V、电流接近1A。 我的应用是高度敏感的射频、EMI 也非常重要。  

因此、请向我推荐一些直流/直流转换器和射频敏感型 LDO。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alikaan、

    一些澄清:

    15V 是直流/直流转换器还是 LDO 的输出?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    15V 是 LDO 的输出、直流/直流输出应介于16V-15.1V 之间。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Alikaan、

    TPS7A4701-EP 是最适合您的 LDO 应用的产品

    对于直流/直流、我建议:

    TPS5410-EP 或 TPS57140-EP

    谢谢、

    Daniel