This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:Vcc=3.3V 时的电源电流、/RESET 引脚为低电平(待机模式)

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731703/tlc59116-about-supply-current-at-vcc-3-3v-reset-pin-is-low-standby-mode

器件型号:TLC59116

大家好、

对于  Rext:931 Ω 且 Vcc=3.3V 的情况、我可以帮您使复位引脚的 Vcc 典型电源电流处于低电平(待机模式)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    待机模式和工作模式下的典型电源电流类似、您可以在数据表的第7页中找到此参数。

    谢谢!
    此致!

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    参数在单位 mA 内都相似、哪一个与客户询问的数据(Vcc=3.3V、Rext=931ohm)最相似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    当复位为低电平时、所有寄存器将设置为默认值、在默认模式下、所有通道将关闭。

    对于931 Ω、第二行29mA 最为相似。


    如果您有任何问题、请告诉我、如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

    非常感谢、谢谢!

    此致!

    肖恩