This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:SiC 短路保护

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747680/iso5452-sic-short-circuit-protection

器件型号:ISO5452

你(们)好

我正在开发一个电机控制器、它使用 ISO5452作为通过0.03欧姆的电阻控制 SIC MOSFET 的传感器

我正在研究如何降低与之相关的电流、该电路如下所示:

Vf 为1.3-2 V 的二极管与电阻器 R 串联、遵循数据表中的设计建议

为了避免重新设计、我需要一种解决方案、该解决方案要么添加具有更大正向电压的二极管、要么增加电阻器值 R

我正在寻找一种解决方案、其中栅极驱动器以大约80A 的电流关断、并给出以下计算结果

(9VF-80*Ron)/500uA =[8900 10300]Ω(R)

此计算是否正确、我是否可以只增加电阻器 R、或者是否有其他方法可实现短路保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hermann、

    感谢您发帖。 我们将帮助您为您的应用获得正确的跳闸级别。

    您是否在讨论如何调整短路跳变点的 d/s 中看到了第10.2.2.8节 DESAT 二极管和 DESAT 阈值? 我认为这应该有助于您设计所需的电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我看了10.2.2.8、另一个问题是 :e2e.ti.com/.../695843

    从这一点来看、我在第一个问题中进行了计算、问题是您是否同意我的方法、并且我是否可以增加实现较低电流阈值的阻力?

    赫尔曼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hermann、

    您的计算结果是正确的。 根据计算结果、电阻大约为10k、这可以正常工作、但为抗噪留出的裕度更小。 更好的替代方法是添加一个与 DESAT 二极管串联的齐纳二极管。   

    此致、