请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO5452 你(们)好
我正在开发一个电机控制器、它使用 ISO5452作为通过0.03欧姆的电阻控制 SIC MOSFET 的传感器
我正在研究如何降低与之相关的电流、该电路如下所示:
Vf 为1.3-2 V 的二极管与电阻器 R 串联、遵循数据表中的设计建议
为了避免重新设计、我需要一种解决方案、该解决方案要么添加具有更大正向电压的二极管、要么增加电阻器值 R
我正在寻找一种解决方案、其中栅极驱动器以大约80A 的电流关断、并给出以下计算结果
(9VF-80*Ron)/500uA =[8900 10300]Ω(R)
此计算是否正确、我是否可以只增加电阻器 R、或者是否有其他方法可实现短路保护?