This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:谐振电路中存在问题

Guru**** 2499785 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00318, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728595/bq51003-trouble-in-resonating-circuit

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件:TIDA-00318

大家好、

我设计了一个采用 BQ51003的 PCB。 我或多或少地回答了 TIDA-00318中报告的问题、仅更改了谐振电路电容值。

该电路在柔性 PCB 上制造、并在其上印刷 Rx 线圈。

我已经按照数据表中报告的分步操作进行了操作、但我在充电过程中遇到了一些问题。

当将线圈放置在符合 QI 标准的充电器上时、它不会谐振、我在 AC1-AC2引脚上看到每500ms (或多或少)以2Vpp 振幅突发一次。

我要附上阻抗分析仪的图片、当我将线圈放在 QI 充电器上时、使用 AC1-AC2上的探针尖端关闭。

自然通风峰值约为988 kHz。

我的电感器为670nH、我的电容器 Cs = 3.7uF、Cd = 37.3nF。

可以有人帮助我吗?! 我真的不知道怎么做更多!

谢谢!!

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果线圈 L 仅为670nH、则会出现问题。 您将需要一个10uH 范围内的 L 值。
    检查 RX 的 RECT 引脚处的电压、在 ping 期间电压需要超过2.7V 才能超过 UVLO。

    我已经使用过 PCB 线圈、它们很难用低 L 和高 DCR 来限制它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bill。
    数据表中的哪些地方报告了这些限制?!
    我检查了 RECT 引脚上的电压、并看到电容器放电、现在我不记得电压值、但它小于2V。

    电路板已经制作好了、您认为我应该扔掉吗?

    非常感谢。

    此致。

    Andrea
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看以下有关 Qi 线圈的应用手册、第8页。
    www.ti.com/lit/an/slyt477/slyt477.pdf

    可以帮助您的线圈增大线圈后面的屏蔽尺寸和厚度、从而增大 L 值。 还会缩短线圈到线圈的距离。 之后、可能会将更多的导线缠结到线圈中。
    耦合因子随线圈直径减小、20mm 的小尺寸需要更高的 L 来克服这一问题。 TIDA-00318上使用的线圈在25uH 范围内。 标准 EVM 线圈大约为40mm X 30mm、L 值约为10uH。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的链接!
    我将尝试向线圈中添加一段导线、但在我看来、这种操作将非常困难。

    您是否认为还可以通过另一种方法来解决此问题、例如更换电路板上的电容器或一些无源器件?

    此致。

    Andrea
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的线圈有多大?
    您在其背面有多少屏蔽层(铁氧体板)?

    调优没有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的线圈后面没有任何铁氧体。
    它设计为可用作柔性线圈、将铁氧体置于其背面将提高其灵活性。
    它将成为生物医学设备的一部分。

    线圈尺寸为433x442密耳(11x11毫米)。

    您认为添加有线线圈会有所帮助吗?

    再次感谢你。

    此致。

    Andrea Bodini
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    线圈的尺寸很小、11 X 11 mm 将很难实现。
    Wurth Electronics (和其他公司)制造灵活的材料、这可能有助于查看 WE-FFS 材料。

    您可能需要使用一些要查看的现成线圈进行测试。
    Wurth 760308101221或 Wurth 760308101208。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Bill、非常感谢。

    我将尝试您的提示。 我真的希望能在你的帮助下解决这个问题。

    此致。

    Andrea Bodini
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过进行以下更改、最终解决了该问题:
    -使用有线线圈而不是 PCB。
    -更换功率 TX 线圈,使用较小的线圈。