This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063EVM-723:UCC28063

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28063EVM-723, UC2842, UCC28060, UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747556/ucc28063evm-723-ucc28063

器件型号:UCC28063EVM-723
主题中讨论的其他器件: UC2842、 UCC28060、 UCC28050

您好!

此 UCC28063EVM-723需要13V 偏置电源。 您建议如何为此设计获取偏置源? 我应该将交流/直流模块与交流输入并联吗? 此外、该器件的 Vcc 额定值为14 min 21 max 为什么 EVM 板仅需要13V 偏置电压? 谢谢你

BBB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    在使用 PFC 升压的系统中、通常有一个降压转换器来将 PFC 反向电压升高到可用电压。 通常、系统中有一个辅助电源、用于为所有逻辑和电源控制器供电。 您始终可以为此应用使用 UC2842设计反激式转换器。

    UCC28060的 UVLO 导通典型值为12.6V。 因此、您需要13V 才能将其导通。 VCC 的额定电压为21V、因此在从辅助电源启动期间可能出现的电压尖峰不会损坏器件。 此外、由于 IC 功率耗散、我也不认为您希望在21V 下运行 PWM、此外、您只需12V 电压即可驱动 FET。

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、
    我需要设计具有宽输入交流电压范围的交流/直流电源。 此设计可通过 UCC28063EVM-723实现390Vdc 的输出直流。 它唯一缺少的是12 Vdc 的偏置源。 我计划将12 Vdc/500mA 模块用于逻辑和电源控制器。 高直流电压轨用于开关功率级。 反激式设计是否支持390 VDC 输出? 谢谢
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、
    经过思考、我认为反激式设计不能将电压升至85伏以上。 我必须使用 PFC 设计。 是否有任何内置偏置源的参考设计? 如果没有、您的建议是什么? 谢谢
    Bob。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    您的功率级别是多少?

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    我想过这一点、您可能可以使用升压电感器上的辅助绕组为 IC 供电。

    通过以下链接、您可以使用 UCC28050转至100W PFC 评估模块。 这是一个单级转换模式 PFC 升压、并使用 D6和 D5来开发 VCC 电压。 R5、R6和 R7用于涓流充电启动。 www.ti.com/.../sluu204.pdf

    应用此技术时、您需要确保 VCC 不会超过21V。 我相信该设计上的耳轴比为8、因此输出电压为390V 时、该电路提供的最高电压为48.75V。 您必须使用串联导通稳压器来降低此值。

    此致、

    Mike