This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:VIN1和 VIN2的电容器

Guru**** 2499785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731696/tps92518-capacitors-for-vin1-and-vin2

器件型号:TPS92518

你好

我的客户有两个问题。

在 TPS92518EVM 中、使用了2.2uF/100V X7R 陶瓷电容器。


对于 CH1:C4、C5、C6、C2和 C3


对于 CH1:C7、C8.C9、C22和 C23。


请将客户的问题作为以下内容提供建议。


问题1.

如果未使用 CH2、可以移除 C7~C8、C22和 C23?

它应该取决于应用(由客户的电路板评估决定),但您如何看待 gerneral?

问题2.

您是否认为 C2~C6可用于电解电容10uF? 因为我建议客户使用陶瓷电容器

纹波特性优于电解电容器。

请告诉我、为什么所有这些电容器都是陶瓷电容器。

请向我们提供您的意见。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanji、

    Q1、是的、如果未使用通道2、则不需要它们。

    Q2、NO、使用陶瓷电容器、因为它在工作频率下具有较低的阻抗。 电解电容器具有更高的 ESR、也不适合过滤数百 KHz 纹波。 电容器和值的设计取决于输入电压的来源和 TPS92518的功率级别。 EVM 上的陶瓷电容器数量是为了确保其在实验室环境中工作、可能会受到来自测试引线等源的阻抗。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin-San

    感谢您的快速支持!