This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:TPS51220A 设计的 DCAP 模式下的 PWM 相位波形

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51220A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746488/tps51220a-the-pwm-phase-waveform-on-the-dcap-mode-for-the-tps51220a-design

器件型号:TPS51220A

尊敬的先生:

我们的客户已经设计 了 TPS51220A、他们目前使用 DCAP 模式。 但是、相位波形(跳跃模式后的 PWM 波形)在我们看来与 DCAP 模式不同。 我们在 TPS51220A EVM 上使用相同的设置(DCAP、跳跃模式)。波形看起来相同。波形在附件中。 您能不能向我们建议为什么波形看起来不像 DCAP 模式?提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、  

    TPS51220A 采用的 DCAP 模式与典型的 DCAP 模式不同。 TPS51220A 使用恒定频率 DCAP 模式、而不是恒定导通时间。  典型 DCP 模式是恒定导通时间 DCAP 模式。

    BRS。

    Edwin。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

    非常感谢您的答复。 关于恒定频率 DCAP 模式、 我们不会谈论这种 DCAP 模式。 典型 DCAP 或负电压模式、电流模式之间有何差异? 您能否提供 一些数据 让我们对此进行详细说明? 也是如此。 TI DCAP 模式。 无需环路增益测量。 恒定频率 DCAP 模式 是否也不需要测量回路 Gian 以确保 Gian 回路的稳定性?请给我们一些建议。 感谢 advacne

    BRS

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、  

    请通过电子邮件联系我。 我的电子邮件是 edwin-zang@ti.com。   

     

    BRS  

    Edwin。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Edwin、

    上周五我给您发了一封电子邮件、但尚未收到 您的回复。 您能不能给我们一些乌冬面?我们的客户正在推动我们提出这一问题、请与我们亲密联系。 提前感谢

    BRS

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alec、
    正如我们在电话上所说的、请仔细检查。 如果您有任何疑问、请向我发送电子邮件。
    Edwin。