This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:COMP 引脚

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731917/lm25037-comp-pin

器件型号:LM25037

您好!  

我的问题与 COMP 引脚有关。

根据数据表、我通过将 FB 引脚接地来禁用内部运算放大器。  

我想使用一个外部运算放大器直接驱动 Comp 引脚。  

现在、查看绝对最大值表、数据表显示'Comp 引脚为输出、TI 不建议连接外部电源'。

引脚说明中稍微进一步一点、数据表指出'Comp 引脚是一个 I/O、并被描述为具有调制器的脉冲输入。'

在图12中、它也被描述为电压反馈的输入。

我继续测试了它、能够直接驱动该引脚、并获得了我希望的结果。

我需要知道该引脚上的绝对最大值是多少、我是否必须使用集电极开路运算放大器。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、
    很抱歉产品说明书中的混淆。 有时使用的措词不清楚,可能看起来是矛盾的。
    因此、您所做的第一件事是通过将 FB 绑定到 GND 来禁用内部运算放大器。
    该运算放大器具有漏极开路输出、因此将 FB 连接到 GND 可使 COMP 通过5k 内部电阻器达到5V。
    因此、如果您希望从外部控制 COMP、您的电路需要通过漏极开路或集电极开路将 COMP 下拉。
    您不能将电压直接施加到 COMP 中。
    如果您使用的是外部运算放大器、则需要将其输出连接到晶体管驱动器、并将晶体管的集电极连接到 COMP。

    绝对最大额定值表未列出 COMP 或 RES 的值、因为即使它们可以配置为输入、也绝不能对这些引脚施加外部电压。 您可以通过下拉引脚来控制这些引脚电压。

    此致

    John