This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:CIN 和 COUT 允许的最大 ESR?

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS63020EVM-487

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746768/tps63020-maximum-allowable-esr-for-cin-and-cout

器件型号:TPS63020

您好!

我有一个 TPS63020设计(VIN:3V 至3.6V、VOUT:3.3V、IOUT (最大值):2A)、最初使用陶瓷 CIN 和 COUT (每个为68uF)。 由于一些可用性问题、我不得不考虑选择不同的电容器。 在我所需的外壳尺寸和电容中、大多数可用性是具有更高 ESR (70m Ω+)的钽或其他化学物质。 基于 Webench 尝试失败和 此帖子、看起来70m Ω+ ESR CIN/COUT 根本不起作用。

TPS63020的最大可用 ESR 是否高于 MLCC (5 m Ω 或更低)的典型值?

我还有一个25mV 纹波峰-峰最大规格、因此超过了某个 ESR、这可能是限制因素、而不是转换器。 另外、如果有其他转换器具有更高的允许 CIN/cout ESR、请告知我、以满足我的设计要求。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    我们所有的降压/升压转换器都设计用于低 ESR 陶瓷电容器、但没有明显的最大 ESR 值。 否则、您可能会影响转换器稳定性、增加纹波并降低效率。 在您的情况下、器件以降压/升压模式工作、因此输入和输出电容器都至关重要。 您是否希望出现较大的负载瞬态、还是仅针对开关纹波的25mV 限值?

    可能可以将电容器分为两个部分-一个陶瓷部分和一个钽部分、但这尚未经过测试。 我们意识到陶瓷电容器在全球的短缺、并正在对此进行研究。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    感谢您的回复。 我不会期望显著的负载瞬变、而效率对我也不是很重要。 25mVpp 是直流纹波规格。

    遗憾的是、由于 PCB 已经被创建、我只能在 CIN 和 COUT 上使用单个1206。 在未来的电路板开发中、要么使用多个小型 MLCC 来满足总电容要求、 或者至少要考虑 IC 旁边的0402 MLCC 加上更大的 ESR 大容量电容器。我在一些库存中可以找到的最低 ESR 1206s 为35-45 m Ω、例如 :http://www.vishay.com/docs/40174/t55.pdf

    我还对非 MLCC CIN/COUT 的 ESL 可能更高以及随后施加在 IC 上的开关电压应力有一些担忧。 我将配置 TPS63020EVM-487以匹配用例、并在 VIN 条件下测试纹波、稳定性和瞬态性能、同时检查 VIN、VOUT 和 SW 节点处的峰值电压。

    如果您能够与我分享有关 TPS63020或类似器件的非 MLCC 影响(稳定性、纹波等)的任何其他见解、请告诉我。

    谢谢、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    如果只能容纳一个电容器、我们只能推荐陶瓷类型。

    我们计划在输出端混合使用陶瓷电容器和钽电容器的情况下测试少数器件(其中包括 TPS63020)、但这需要几周时间。 如果您计划使用 poscaps、请记住、如果这很重要、它们具有较大的泄漏电流。 如果您可以在此处分享测试结果、那将会很棒。

    谢谢、
    密耳